请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135MOD 主题中讨论的其他器件:CC3135
您好!
我的客户希望将 FTP 和 SNMPv2部署到 CC3235或 CC3135+HostMCU 中。 他们无法在 CC3235和 CC3135之间做出决定。 客户的应用具有主机 MCU。
如果他们想要实现 FTP 和 SNMPv2等应用层软件、是否可以通过连接到 CC3135的主机 MCU 实现该软件? 还是必须在 CC3235中实现它?
CC3235和 CC3135之间的唯一区别是主机 MCU 是否具有。 我认为 CC3235可实现的功能与 CC3235+主机 MCU 的功能相同。
此致、Rei