This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:实现 FTP 和 SNMPv2

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912882/cc3135mod-implement-ftp-and-snmpv2

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我的客户希望将 FTP 和 SNMPv2部署到 CC3235或 CC3135+HostMCU 中。 他们无法在 CC3235和 CC3135之间做出决定。 客户的应用具有主机 MCU。

如果他们想要实现 FTP 和 SNMPv2等应用层软件、是否可以通过连接到 CC3135的主机 MCU 实现该软件? 还是必须在 CC3235中实现它?

CC3235和 CC3135之间的唯一区别是主机 MCU 是否具有。  我认为 CC3235可实现的功能与 CC3235+主机 MCU 的功能相同。

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种方法都应该正常工作。 只有主机 MCU 的限制是 FTP 或 SNMPv2实现所需的资源。 TI 不提供 FTP 或 SNMP 代码、因此您需要使用第三方代码。

    FTP 实施不是那么大的问题。 但是、如果您需要正确实施、SNMPv2会稍微困难一些。 如果您没有自己的实施、则需要购买第三方库。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!