This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:-8错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912801/cc3235sf--8-error

器件型号:CC3235SF

查看我的客户遇到的以下问题:

我正在尝试从 CC32XX AWS IoT 插件运行 subscribe_publish_sample_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS 示例。

我一直运行到-8错误、这表示 TLS 层上的 SSL 初始化错误。 我已经检查了我的证书文件数次、似乎没有什么问题。

我在根 CA 中使用了 SF-class2-root.crt、正如 AWS CC32XX 快速入门指南所述。 我将附上您可能需要的所有信息。 可以帮帮我吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您是否正在使用最新版本的 AWS 插件? 我回复了一个类似的主题、通过更新到最新插件版本、然后重新导入+重建示例、可以解决-8错误问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/896630/3322487#3322487

    此致、
    Michael