This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:通过 TCP/IP 将数据传输到 PC

Guru**** 2542310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910238/launchxl-cc3235s-data-transfer-to-pc-via-tcp-ip

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:IWR6843

我想通过 wifi 将数据从雷达 IWR6843发送到 PC。 通常、我们使用2个 WiFi 模块:一个是发送器、另一个是收集器。 然后、收集器通过 UART 将数据发送到 PC。

我想知道我是否可以使用1 CC3235通过 TCP/IP 直接向 PC 发送数据(笔记本电脑获得 WiFi 信号)? 它比2个 WiFi 模块之间的通信更容易吗? 问题是,通过 PC 上的 TCP/IP 接收数据后,如何可视化数据? TI 是否有任何 WiFi TCP/IP 器件代码和 GUI 示例代码用于此目的?