主题中讨论的其他器件:IWR6843
我想通过 wifi 将数据从雷达 IWR6843发送到 PC。 通常、我们使用2个 WiFi 模块:一个是发送器、另一个是收集器。 然后、收集器通过 UART 将数据发送到 PC。
我想知道我是否可以使用1 CC3235通过 TCP/IP 直接向 PC 发送数据(笔记本电脑获得 WiFi 信号)? 它比2个 WiFi 模块之间的通信更容易吗? 问题是,通过 PC 上的 TCP/IP 接收数据后,如何可视化数据? TI 是否有任何 WiFi TCP/IP 器件代码和 GUI 示例代码用于此目的?