This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:记录器不会在数据包上同步

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/764941/wl1831mod-glogger-not-syncing-on-packet

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

您好!

我正在尝试在我们的定制板上调试 WL1831 MOD WiFi 模块。 在 glogger 工具中、我正在加载8.9.0.0.79固件。 Linux 版本为4.9,它显示的语句为“wlcore:firmware booted (Rev 8.9.0.0.79)"。 因此、我非常确信 glogger 和 Linux 都加载了正确的固件。

遗憾的是、当我看到 glogger 时、我"接收到无效的数据包"、它不同步。 在用户指南 SWRU435A 中、它在第3页中显示了 Bin File 2字段以及一些值、这在文档中不是很清楚。 我是否应该加载其他内容以使数据包同步?

我已附加了我的设置的屏幕截图。

谢谢、

Gautam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam,
    -您确定 COM 端口号正确吗?
    -根据屏幕截图,glogger 设置看起来不错,但为什么固件文件附加了“2”?
    -确保连接主机 PC 和 WL18xxMOD 的 UART 线路正常

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    1) 1)是 COM 端口号正确。 笔记本电脑仅连接了一个 USB 转 UART 转换器。
    2)它只是固件的副本、Windows 已将其附加(2)。 已通过检查 md5sum 验证 glogger 和 Linux 上是否存在相同的固件
    3) 3)看起来不错。 我将 WL_UART_DBG 线路连接到基于 CP2102的 USB 到 UART 控制器的 Rx 线路。 我还将 USB 到 UART 控制器的 GND 连接到电路板上的 GND。 我怀疑 CP2102是否能够正确识别1.8V 的电压?

    此外、我还想我必须检查 DBG 引脚所需的非常高的波特率、CP210x 是否支持这种波特率、或者我是否必须使用一些工具自定义波特率。 在3000000的较高波特率下使用 CP210x 是否成功?

    谢谢、
    Gautam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    我们通常使用1.8V FTDI 电缆将 D_UART_DBG_WL 连接 到主机:  

    https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232RG_CABLES.pdf

    我们尚未使用高于3M 的波特率对其进行测试

    谢谢
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    您能告诉我一条用于调试的好电缆、以便我们可以获得经过试用和测试的电缆吗? 电缆的分配器链接会很好。 我们将从最后开始采购

    谢谢、
    Gautam。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电缆的 DigiKey 链接: www.digikey.com/.../2441359

    Saurabh