您好!
您如何解决 IRQ 问题? 我在这里还有 IRQ 始终处于高电平。 无法重置。
希望得到您的帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Andre、
您将什么 MCU 与 CC3120搭配使用? 此外、您是否正在使用 CC3120 BoosterPack 或您是否正在使用自己的定制硬件?
通过主机 IRQ、您应该确保 cc_pal.c 中的中断处理程序被正确写入。 一个很好的资源是 CC3120 Wi-Fi 插件中存在的移植文件。 我在这里发布的文章详细介绍了应查找的内容:
e2e.ti.com/.../2565615
此致、
Michael
很抱歉,我的答复迟到了。
MCU 是 MSP432 LaunchPad。 CC3120 wifi 板是我们自己的基于 CC3120升压的定制板。
我使用的是 network_terminal case。 IRQ 配置是默认配置、尚未修改。
simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10
simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14
闪存 SPI 的服务包是 sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6.bin
在下面的帖子中、我详细介绍了它:
此致、
Andre