This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120 IRQ CAN#39;t RESET。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761266/cc3120-cc3120-irq-can-t-reset

器件型号:CC3120

您好!

您如何解决 IRQ 问题?  我在这里还有 IRQ 始终处于高电平。 无法重置。

希望得到您的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您将什么 MCU 与 CC3120搭配使用? 此外、您是否正在使用 CC3120 BoosterPack 或您是否正在使用自己的定制硬件?
    通过主机 IRQ、您应该确保 cc_pal.c 中的中断处理程序被正确写入。 一个很好的资源是 CC3120 Wi-Fi 插件中存在的移植文件。 我在这里发布的文章详细介绍了应查找的内容:
    e2e.ti.com/.../2565615

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的答复迟到了。

    MCU 是 MSP432 LaunchPad。 CC3120 wifi 板是我们自己的基于 CC3120升压的定制板。

    我使用的是 network_terminal case。 IRQ 配置是默认配置、尚未修改。

    原理图是   

    simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10

    simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14

    闪存 SPI 的服务包是 sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6.bin

    在下面的帖子中、我详细介绍了它:

    e2e.ti.com/.../764613

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我注意到 Ben 帮助您解决了另一个线程中的此问题、因此我将把该线程标记为已关闭。

    此致、
    Michael