请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我使用的是 CC3220R、能够运行 OTA 示例代码。 OTA 下载并提交成功后、我使用 Uniflash 工具用户文件浏览器选项列出文件系统。
我发现只有一个 MCU 映像、下载的映像位于何处?
在 CC3200中,我们保留了两个二进制文件(活动映像和辅助映像),下载在辅助映像上完成,如果发生故障,则会回滚到活动映像。
在 cc3220中回滚的工作原理是什么?从哪里下载次要映像?
问题2:能否有人告诉我从哪里可以了解用于 CC3220回滚的新引导加载程序实现。
问题3:在这里、我可以找到从引导加载程序运行、提取映像、存储到回滚的完整 OTA 流指南。
谢谢、
Mahesh