This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:OTA 文件存储

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/768052/cc3220-ota-file-storage

器件型号:CC3220

您好!

我使用的是 CC3220R、能够运行 OTA 示例代码。 OTA 下载并提交成功后、我使用 Uniflash 工具用户文件浏览器选项列出文件系统

我发现只有一个 MCU 映像、下载的映像位于何处?

在 CC3200中,我们保留了两个二进制文件(活动映像和辅助映像),下载在辅助映像上完成,如果发生故障,则会回滚到活动映像。

在 cc3220中回滚的工作原理是什么?从哪里下载次要映像?

问题2:能否有人告诉我从哪里可以了解用于 CC3220回滚的新引导加载程序实现。

问题3:在这里、我可以找到从引导加载程序运行、提取映像、存储到回滚的完整 OTA 流指南。

谢谢、

Mahesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    请阅读- dev.ti.com/.../Over_The_Air_Update_Guide.html。 CC3220上的 OTA 更新的工作方式略有不同。 回滚功能通过文件系统和文件的失效防护功能以及固件二进制文件来完成。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    除了 Jan 提供的 OTA 指南外、网络处理器编程人员指南的第8章还提供了各种文件系统功能的详细说明:
    ti.com/lit/swru455
    基本上、CC3220具有将文件系统上的任何文件(包括 MCU 二进制文件)标记为"失效防护"的内置功能。 对于故障安全文件、文件系统在您对其执行写操作时会暂时保留文件的第二个副本、并在重置后自动将文件恢复为以前的版本、除非应用程序对文件系统执行提交。

    如果您需要进一步澄清或对故障安全功能或 OTA 有更多一般问题、请告诉我。

    此致、
    Michael