This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:CCK 和 OFDM 模式下突发功率过低

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762822/wl1837mod-burst-power-too-low-in-cck-and-ofdm-mode

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

我在信令模式下使用 CMW500测量 TX 功率。 DSSS 1Mbps 的突发功率如预期的那样约为16dBm、但 CCK 模式下的突发功率对于所有通道仅为8.5dBm。 有什么原因会导致此问题? 我正在使用 FCC_CE_JP ini 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里进行校正: 它处于 OFDM 模式(所有数据速率)、而不是 CCK、我看到的功率为8.5dBm。 抱歉。 ini 中的设置如下所示

    PwrLimitReference11ABG   = 55  

    PerChanPwrLimitArr11ABG = 78 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 88 78 88 18 78 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 FF FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF FF F7 22 22 22 FF FF FF FF F7 66 66 FF FF FF F7 66 F4 44 55 F4 44 55 F4 22 F4 22 F6 44 44 FF 44 F7 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 66 F7 66 55 F7 44 55 F4 FF FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    PerChanBoMode11ABM        = 40 00 04 30 00 00 00 00 00 00 00 00 40 19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    运行校准器工具时,您是否在非信令模式下获得了所需的结果?
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    是的、我在非信令模式下的结果接近于 TI 的数据表。 例如、对于802.11g、54Mbps 时为13dBm。

    为了详细说明我的信号测量、CMW500捕获的与适当负载相匹配的突发具有低功耗、但 ACK 帧具有更高的功耗。

    谢谢、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    在 PLT 模式(非信令)和正常模式下,WL18xxMOD 使用相同的配置文件,即功率限制/通道/调制组是相同的-不包括 Linux CRDA 通过的任何法规设置。 您是否能够分享更多有关 CMW500测试的详细信息? 如何测量功率? 占空比?、您可以共享的任何图?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    在 CMW500信令模式下、我在以正确的数据速率捕获帧时遇到问题。 我正在与 R&S 合作进行这方面的工作。

    同时、我还对 PLT 模式进行了一些挖掘。 结果、突发功率也比预期低得多。 我一直在使用 VSA 测量通道功率。 WL1837MOD 的 TX 功率是突发功率还是通道功率? 我在以下 PLT 设置中附加了突发功率的屏幕截图:

     校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt TUNE_CHANNEL 6 0

    校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 17100 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt START_TX 400 11 1000 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 11:22:33:44:55:66 0

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了 CMW500的一些图、功率和设置。 符号数量与有效载荷长度(1000)匹配。 我在信令模式中发现、ACK 突发的功耗比具有有效负载的较长突发的功耗高得多。 因此、如果我们讨论的是峰值包络功率包括有效负载的 ACK 和突发、则功率更符合数据表。

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    很高兴您能够解决该问题。 我现在将关闭该线程。 如果仍有问题、请随意重新打开该主题。 如果线程已锁定、请打开一个新的线程!

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    实际上、我的最后一个问题尚未得到解答。 对于我的功率设置、我的突发功率大约为8dBm、但峰值包络功率接近16dBm 是否正常(正确)? WL1837数据表中的 TX 功率是突发功率还是峰值功率?

    谢谢、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    但愿一切顺利。 数据表中的数字是平均值、而不是峰值值。 对于 ACK、这是在1DSSS 完成的、因此我们希望得到更高的数据。 根据您使用的调制、8dBm 为低电平。 对于54 OFDM、该值应更接近12dBm 标记。

    我们有另一位客户使用 CMW500时会遇到相同的问题。 它们用于测量激活/信号模式下的功率的方法如下:

    1) 1)将 WL1837MOD 连接到 AP (传导)、然后将射频信号耦合到 Litepoint。
    2) 2)以不同的衰减水平运行 iperf、以便以不同的调制速率进行调制。
    3) 3)运行由 iw dev wlan0 station dump 提供的调制速率输出。 这将为您提供用于匹配 Litepoint 的速率。

    在此过程中、输出功率与在测试模式下使用校准器所完成的操作相匹配。 这表示正在使用 CMW500查看某项内容(设置或测量相关)。 遗憾的是、我们没有 CMW500、但验证了上述方法。

    请注意、LitePoint 是一个测量方式全套的测量框、您只能测量突发功率(您可以看到波形/占空比、以便您可以确保测量结果。 您还可以使用频谱分析仪进行测量、但需要进行占空比校正才能获得突发功率。 基本上、这会将频谱分析仪设置为零量程并确定信号的占空比。 例如、如果占空比为50%、则您需要在测量数据中添加3dB。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的详细解释。 这对您有很大帮助。 您回答正确-我看到 CMW500突发功率有很大变化。 我将把 TX 信号耦合到频谱分析仪上、以验证功率和占空比。

    我将把这个标记为已解决。 感谢您的支持!

    Oliver