Thread 中讨论的其他器件: WL1837
我在信令模式下使用 CMW500测量 TX 功率。 DSSS 1Mbps 的突发功率如预期的那样约为16dBm、但 CCK 模式下的突发功率对于所有通道仅为8.5dBm。 有什么原因会导致此问题? 我正在使用 FCC_CE_JP ini 文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这里进行校正: 它处于 OFDM 模式(所有数据速率)、而不是 CCK、我看到的功率为8.5dBm。 抱歉。 ini 中的设置如下所示
PwrLimitReference11ABG = 55
PerChanPwrLimitArr11ABG = 78 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 88 78 88 18 78 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 FF FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF FF F7 22 22 22 FF FF FF FF F7 66 66 FF FF FF F7 66 F4 44 55 F4 44 55 F4 22 F4 22 F6 44 44 FF 44 F7 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 66 F7 66 55 F7 44 55 F4 FF FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
PerChanBoMode11ABM = 40 00 04 30 00 00 00 00 00 00 00 00 40 19
尊敬的 Saurabh:
在 CMW500信令模式下、我在以正确的数据速率捕获帧时遇到问题。 我正在与 R&S 合作进行这方面的工作。
同时、我还对 PLT 模式进行了一些挖掘。 结果、突发功率也比预期低得多。 我一直在使用 VSA 测量通道功率。 WL1837MOD 的 TX 功率是突发功率还是通道功率? 我在以下 PLT 设置中附加了突发功率的屏幕截图:
校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt TUNE_CHANNEL 6 0
校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 17100 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校准器 TIW_Sta0 wl18xx_plt START_TX 400 11 1000 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 11:22:33:44:55:66 0
谢谢、
Oliver