This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:认证中与 WiFi 电源测量相关的问题

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761039/linux-wl1837mod-wifi-power-measurement-related-issue-in-certification

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM5708

工具/软件:Linux

您好!

 我们将 WL18xx 模块用于电路板中的 TI AM5708处理器。

我们正在进行 WiFi 和蓝牙模块的 CE 认证过程。

为此、我们将按照以下指南在连续传输模式下配置 WiFi、

现在、当我们将输出功率设置为20dBm 并在传导测试中测量频谱分析仪的功率时、我们得到的读数大约为14.2 - 14.5dBm。

通过将"channel_limation"设置为0并将"gain_calculation_mode"设置为1来绕过功率限制因素后、我们将获得大约3-4 dBm 的更高功率。

现在、在 TI 的 CE 认证文档中、他们提供了以下读数、

我们想知道这些读数是在绕过功率限制之后还是不绕过功率限制?

如果这些读数没有旁路功率限制、那么模块 CE 认证文档中提到的低功率的原因有哪些?

我们还想知道如何进行 EIRP 测试? EIRP 测试涉及哪些因素?

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从另一个线程看、这个问题似乎已经解决了?
    e2e.ti.com/.../761250

    如果不是、请重新打开..

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您提到的主题是在同一 WL18xx 模块中进行蓝牙/BLE 测试、我的主题与有关 WiFi 相关测试的问题和疑问有关。
    希望这会使理解更加清楚。


    此致、
    Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到.. 谢谢。。。 我们的 WiFi/RF 工程师将会回来..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    但愿一切顺利。 我们针对认证的所有测量都是根据.INI 文件的功率限制完成的。 在认证过程中、我们不会绕过功率限制。 EIRP 只是获取天线的峰值增益并将其与传导数相加。 对于我们的认证、我们认证了多个天线。 其中2.4GHz 频带最大 EIRP 设置为3.20dB、如 ANT1和 ANT2列所示。 因此、如果您需要实际的传导数、则需要减去3.20dB 的数字。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    感谢您的回复。
    我还有一个关于这个的问题。
    认证文档中描述的测量传导功率的测试方法是使用功率计测量功率、在我们的测试中、我们将测量频谱分析仪上的功率。 这是我们获得比文档中所述更低功耗的原因吗?还有其他原因吗?

    谢谢、
    Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirag、

    使用功率计时、它会测量突发功率。 仅在 TX 时间测量功率的应用。 由于我们不是100%占空比、因此这是正确的方法。

    如果使用频谱分析仪等其他方法、则需要确定要传输的信号的占空比。 通常可以将频谱分析仪设置为零跨度、然后您可以确定占空比。

    现在、当您测量信号时、需要执行占空比校正以返回到 TX 时间内的功率。

    例如、如果占空比为50%、则应将3dB 添加到平均测量值中。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz