This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:构建 CC3120 SDK

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761338/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-build-cc3120-sdk

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

CC3120 SDK:simplelink_sdk_wify_plugin_2_30_00_10

修改了以下文件:

/source/ti/drivers/net/wifi/porting/cc_pal.c

/source/ti/drivers/net/wifi/source/device.c

如何重建 SDK?

谢谢。

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    如果您正在编辑移植层、则可以将 simplelink 项目导入到 IDE 中(source/ti/drivers/net/wifi)并重新构建。 请确保链接到更新的 simplelink.a 库、无论您想在何处使用它。

    不过、我们不支持更改主机驱动程序本身。 如果您要移植到其他主机、则只能编辑移植文件夹中的文件。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    我使用的是 CCS 版本8.0。

    我不知道如何编译 cc_pal.c
    我不知道如何生成新的 simplelink.a.

    可以告诉我更多信息吗?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    下图是我的 CCS 使用的项目。

    我在 include 目录中修改了 source/ti/drivers/net/wii/portation/cc_PAL.c 文件。

    如何编译 include 目录中的文件?

    希望得到您的帮助。  

    谢谢你

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    您可以像执行任何示例一样将 SimpleLink 库工程导入到 CCS 中(SDK 中的路径位于我的第一个响应中)。 确保在 cc_pal.c 中有所需的更改、然后左键单击该项目并选择 Rebuild。 它将在 Debug 文件夹中为您生成一个新的 simplelink.a。 您可以将该新 simplelink.a 移动到工作区中的任何文件夹或链接。

    您不能从包含路径重建源。 您需要替换项目中的.c 文件。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    我将按如下所示的方式获取/ TI /驱动器/网络/ WiFI /导入 CCS 工程错误:
    请参阅下面的详细信息。
    错误:无法解释项目的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

    如何解决此问题?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    抱歉、我应该记得提醒您该版本的文件路径中存在已知问题。 您必须从 SDK 中删除文件 source/ti/drivers/net/wifi/Ccs/.project、才能正确导入 SimpleLink 项目。 该文件意外保留在路径中、因此您无需保存它、即可安全地删除它。

    此致、
    Sarah