请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
大家好、我正在使用 CC3220MODASF Launchpad 进行"adcsinglechanel"项目来读取我的 ADC 输入。 根据项目和数据表、我将传感器的模拟输出引脚连接到 P1.2 (ADC0)和 P1.6 (ADC1)。 但我无法从传感器读取写入值、而是始终获得 UV 中的某个恒定值。 我使用 Arduino 对传感器进行了良好的测试
如果未连接任何模拟器件、ADC 也会以 UV 打印一些输出。
是否有人可以帮助我在 CC322x Launchpad 中读取模拟传感器数据?
此外、如何访问使用 CC3220MODASF 设计的定制 PCB 的 ADC0和 ADC1? 我是说在所有示例项目中、它提到 了 CC3220SF_LAUNCHXL_ADC0和 CC3220SF_LAUNCHXL_ADC1。 要访问 GPIO、有人建议我访问、如 GPIOCC32XX_GPIO_XX 及其工作方式。