This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何读取模拟传感器?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/760972/cc3220-how-to-read-analog-sensors

器件型号:CC3220

大家好、我正在使用 CC3220MODASF Launchpad 进行"adcsinglechanel"项目来读取我的 ADC 输入。 根据项目和数据表、我将传感器的模拟输出引脚连接到 P1.2 (ADC0)和 P1.6 (ADC1)。 但我无法从传感器读取写入值、而是始终获得 UV 中的某个恒定值。 我使用 Arduino 对传感器进行了良好的测试  

如果未连接任何模拟器件、ADC 也会以 UV 打印一些输出。

是否有人可以帮助我在 CC322x Launchpad 中读取模拟传感器数据?

此外、如何访问使用 CC3220MODASF 设计的定制 PCB 的 ADC0和 ADC1? 我是说在所有示例项目中、它提到 了 CC3220SF_LAUNCHXL_ADC0和 CC3220SF_LAUNCHXL_ADC1。 要访问 GPIO、有人建议我访问、如 GPIOCC32XX_GPIO_XX 及其工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghunandana DS:

    为了澄清问题,您是指 P1列中标记为 P58*和 P59*的引脚? 引脚编号旁边的星号表示 LaunchPad 上默认未连接这些引脚。 您必须添加0欧姆电阻器才能使用这些引脚。 (您可以查看原理图的 LaunchPad 设计文件。)

    尝试在 P3列中使用 P58和 P59。 默认情况下会填充这些值。

    您可以使用四个 ADC 通道、每个通道都连接到自己的引脚。 请参阅数据表以获取完整列表。 您可以更改引脚复用以使用这些可用引脚中的任何一个。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Raghunandana

    快速评论。 请注意、CC3xxx 上的 ADC 具有1.5V 的最大电压(1.8V 绝对电压、1.46V 满量程电压)。 要使用面向 Arduino 设计的传感器、您需要使用适当的分压器或其他电压转换器。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、
    感谢您的回答。
    我想将 ADC 输入连接到 CC32XX 的 GPIO5、如何实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghunandana DS:

    GPIO5是引脚60、也连接到 ADC 通道3。 确保您在 CC3220SF_LAUNCHXL.c 中使用该定义(ADCCC32XX_PIN_60_CH_3)

    如果您想重温如何配置 TI 驱动程序、SimpleLink Academy 是一个很好的参考: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah