This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:SOP2引脚

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/759617/cc3220moda-sop2-pin

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

尊敬的 TI:

在我的测试电路中、SOP2引脚连接到4.7k Ω 电阻接地。 SOP0接地、SOP1接电源。  

使用示波器监控 SOP2引脚时、注意到编程开始和结束时、SOP2电压处于电源电平、因此 SOP[2:0]= 110。

还注意到、SOP2在编程开始和结束时短时间内浸没到接地端。

当 ResetN 变为低电平时、SOP2也变为低电平。

如果从 SOP2引脚上移除下拉电阻器、上述行为不会改变。

请帮助解决以下问题:


1. SOP[2:0]=110组合似乎不在规格文档中的 SOP 表中。 SOP2的上述行为是否正确?

2.最终产品计划将 SOP2连接到4.7k Ω(或2.7k Ω)电阻接地、SOP0连接到接地、SOP1连接到电源。 所有硬接线。 这似乎是一个很好的组合、允许进行 UART 编程以及在功能模式下运行。 对此类设置有任何疑问?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    无需担心、因为这是正常行为。

    无论 SOP2是上拉还是下拉为高电平、在对器件进行编程时在示波器上观察此信号时、您会注意到它的行为不符合预期。 当首次启动编程时、复位信号将在复位时变为低电平至高电平、然后 SOP2将在大约14ms 后变为高电平。 这会使器件引导进入 UART 编程模式。

    如上所述、如果有一个上拉连接到此线路、SOP2将不会保持高电平、反之亦然。 由于 SOP 配置110不是引导模式之一、因此未在数据表中定义。

    2.由于您使用的是模块、因此不需要任何 SOP 引脚上的外部下拉电阻器。 这是因为 CC3220MODx 模块在所有 SOP 线路上都包含内部下拉电阻器。 CC3220MOD 数据表的第6.9.1节对此进行了说明。 如果需要、只需要一个外部上拉270R 上拉。 因此、在您的情况下、如果您想要配置最终产品以便其在 UART 功能4WJ 模式下引导、则 SOP1上只需要270R。 此配置的唯一缺点是额外的电流消耗。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在讨论的是这个主题。。。

    当器件引导时、引导加载程序将读取 SOP 引脚的状态。 这些引脚将是输入、其电平将由外部组件决定。 例如、在我们的 Launchpad 上有下拉电阻器、跳线允许我们将这些 SOP 引脚上拉。

    之后、引导加载程序不会配置引脚、而是通过 TI 驱动程序和我们的驱动程序实现(LAUNCHXL.c 和 LAUNCHXL.h)配置引脚。

    话虽如此、随着器件正常工作、您可能会注意到 SOP2变为高电平并保持高电平。 SOP2具有多个功能、其中一个功能、如果是外部 TCXO、则默认为 TCXO_EN、这会导致该引脚变为高电平。

    要使引脚变为低电平、您需要将其添加到代码中 GPIO 的配置中并将其配置为低电平。 这将允许 SOP2在 CC3220MOD 启动后变为低电平。

    -Seong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Seong。

    David