This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 IP

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801798/cc3100-cc3100-ip

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: MSP432P401R

CC3100 SDK v1.3.0  

CCS8.0

MSP432P401R + CC3100

我们已定制 CC3100板并烧录了 servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin 服务包。

MSP432和 CC3100用作客户端、而 Python 服务器用作服务器。

当服务器与 CC3100通信时、服务器可以获取 TI CC3100BOOST 的 URL (192.168.0.2)。

但我们自己的 CC3100的 URL (1893D73FD6AB-mysimplelink)是

我想让 TI CC3100BOOST 获取 URL (192.168.0.2) ,从 CC3100获得的是 1893D73FD6AB-mysimplelink,  TI CC3100出厂时是否进行了相应的编程?

或者导致无法访问 URL 的原因是什么?

TI CC3100BOOST 使用的主芯片是 CC3100R1 ZDKF G3
定制 CC3100使用的主芯片是 CC3100R1 ZEDB G4

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    您在这两个设置上运行的应用程序代码是什么?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben M、

    客户端配置 CC3100、发送数据的程序位于主函数中。

    服务器在 Service.py 中接收 CC3100数据

    e2e.ti.com/.../4130.CC3100.zip

    获取 TI CC3100 BOOST IP 的相同过程是192.168.0.2。

    获取我们自己的 CC3100板 IP、适用于1893D73FD481-mysimplelink。

    我觉得1893D73FD481-mysimplelink 是 CC3100芯片出厂时的唯一数据。 我们是否需要在返回 IP 地址之前配置程序?

    谢谢你。

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    是否正在尝试使用 HTTP 请求获取器件 URN?

    我对您发送的文件有点困惑。 从这些文件中、看起来正在向 PC 上运行的服务器发出 GET 请求。 也许我会误解他们。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 请告诉我您是否已解决问题、或提供有关如何测试此方案的更多详细信息。

    谢谢、
    本·M