This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:尝试连接到 XDS110失败。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803534/launchxl-cc3235sf-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

大家好、,

下载程序时出现以下错误:

"连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包8.1.0.00007)"

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新欣

    您的 SOP 跳线设置是什么? 要在4线制 JTAG 模式下引导器件、SOP[2:0]应为000。 请参见下图。

    如果在器件开启时更改此跳线设置、请确保复位器件、使其在 JTAG 模式下启动。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seong。

    当您说重置器件时、您是指对电路板进行充电吗?

    在此之前、我的 SOP[2:0]跳线电容设置为010。 出现错误消息后、我没有将 SOP[2:0]设置为000。 重新加载 USB 可以解决这个问题。将 SOP[2:0]设置为000和010之间有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新欣

    1) 1)要重置器件、只需按 LaunchPad 上的 SW1即可关闭器件并开启器件。  

    2) 2)请参阅 CC3235x 数据表中的第6.10节

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成,

    SOP[2:0] 001和 SOP[2:0] 000是否可互换? 这两种模式是否可以实现相同的功能供用户使用?

    BR,

    新新新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新欣

    数据表第6.10节下的表6-6概述了不同的模式并解释了功能。 您将注意到、一些不同的模式具有通用功能。

    001为2线 SWD 模式、000为4线 JTAG 模式。它们是可互换的、但您必须复位器件、使其在 SOP 配置指定的模式下启动。 设备打开时、您不能在不同模式之间进行切换。

    此外、要在 CCS 上使用2线 SWD 或4线 JTAG 模式、您不仅需要配置 SOP 引脚、还必须配置项目的 CCXML 文件。 请参见下面的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成,

    你的回答很好地解决了我的问题。 非常感谢您的耐心回答。

    BR、
    新新新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助! 我将关闭此主题。 如有任何其他疑问、请发布新主题帖。

    BR、