This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:使用 nrf52832作为主机,SDK 1.3 --什么是正确的 H2NCnysPattern?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/797700/cc3100boost-using-nrf52832-as-host-sdk-1-3----what-is-correct-h2ncnyspattern

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

使用 SDK 1.3附带的 T.I. SPI 诊断。

CC3100未响应 根据以下内容发送的 H2NCnysPattern:

以下是我正在使用的 protocol.h 中的信息:

#define H2N_CNYS_pattern {0xBBDDEEFF、0x8765、0x78、0x56}

我想、如果我发送0x8765、cc3100通过将 IRQ 置于低电平进行响应。  

但我假设它应该发送0xBBDDEEFF、因为它是一个32位 MCU。

我知道我一定会错过一个在它被指出后会变得非常明显的设置,我把手植入我的前额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    您的 SPI 是如何配置的?

    页面显示了支持的 CC3100 SPI 配置。 请验证您的配置是否符合 CC3100支持的配置。

    此外、为了确保我了解波形、SPI1是主机、SPI2是 CC3100吗?

    主机 IRQ 为高电平有效、这意味着当 CC3100做出响应时、它应将 IRQ 置于高电平。 超链接中有一个相关图。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    如果您做出回应、我将在接下来的两周内为 OOO。 在平均时间内、我将使该线程保持关闭状态。

    Jesu