This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CAN#39;t 在连接 AP 后获取 IP 地址

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/777140/cc3120-can-t-get-ip-address-after-connect-ap

器件型号:CC3120

您好、先生、

如标题所示、我在 PCBA 上使用 CC3120并测试 WiFi 性能、了解 CC3120何时连接到 AP、有时何时无法获取 IP 地址。

但移除了 HOST_SPI_MISO 下拉电阻器、此问题不再发生。

那么 、是否需要这个下拉电阻器? 如果我移除该下拉电阻器,会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特
    主机 MCU 的该线路上是否还有其他东西? 如果您的主机在内部提供下拉电阻器、则您不需要它。

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    您使用哪种 SPI 模式? 根据 SPI 模式、数据可在时钟的不同边沿读取。 例如、如果您使用 SPI 模式3、其中 SPI 时钟默认为高电平、则可能会看到一个与 MISO 连接的100k 下拉电阻的问题。  

    这里有一个100k 下拉的原因是 MISO 由从器件驱动。 如果没有此下拉电阻器、MISO 将在不使用时悬空、 并且该线路上的中间电压会导致主机 MCU 消耗过多电流。 因此、MISO 信号通常具有上拉或下拉电阻器。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    祝你好运吗?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题。 如果您有任何其他疑问、请发布一个新问题。

    谢谢、