请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 您好、先生、
如标题所示、我在 PCBA 上使用 CC3120并测试 WiFi 性能、了解 CC3120何时连接到 AP、有时何时无法获取 IP 地址。
但移除了 HOST_SPI_MISO 下拉电阻器、此问题不再发生。
那么 、是否需要这个下拉电阻器? 如果我移除该下拉电阻器,会有什么影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
艾伯特
您使用哪种 SPI 模式? 根据 SPI 模式、数据可在时钟的不同边沿读取。 例如、如果您使用 SPI 模式3、其中 SPI 时钟默认为高电平、则可能会看到一个与 MISO 连接的100k 下拉电阻的问题。
这里有一个100k 下拉的原因是 MISO 由从器件驱动。 如果没有此下拉电阻器、MISO 将在不使用时悬空、 并且该线路上的中间电压会导致主机 MCU 消耗过多电流。 因此、MISO 信号通常具有上拉或下拉电阻器。
BR、
成