This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:在嘈杂的2.4GHz 环境中实现低吞吐量

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/777346/cc3120-low-throughput-in-noisy-2-4ghz-environment

器件型号:CC3120

尊敬的 Wi-Fi Guru:

我的客户在 IP Cam 上使用 CC3120、他们在2.4GHz 的嘈杂环境中遇到了低吞吐量(~3个 AP)、并且在远距离(超过4米)的情况下、吞吐量降至1Mbps 以下。 是否有任何方法可以最大限度地减少环境和距离的影响? 例如、添加/启用 RX 滤波器?

非常感谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jo、

    在进行流式传输时、它们是否使用始终开启的电源策略? 这将有助于以功耗为代价实现吞吐量。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:
    是的、应用了常开、并尝试通过 SMA 连接器添加天线。 在超高噪声2.4GHz 中、吞吐量下降似乎是不可避免的。 任何指示或建议都值得赞赏!
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jo、

    这很可能不是信号强度问题、而是 Wi-Fi 网络的带宽问题。 所有器件是否都连接到同一 AP? 如果没有、您可以尝试为网络选择噪声更低的信道。

    BR、
    Vince