Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 尊敬的 Wi-Fi Guru:
我的客户在 IP Cam 上使用 CC3120、他们在2.4GHz 的嘈杂环境中遇到了低吞吐量(~3个 AP)、并且在远距离(超过4米)的情况下、吞吐量降至1Mbps 以下。 是否有任何方法可以最大限度地减少环境和距离的影响? 例如、添加/启用 RX 滤波器?
非常感谢、
Jo