This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:音频编解码器中的噪声问题

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST, TPA2012D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771390/cc3200audboost-noise-issue-in-audio-codec

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:TPA2012D2TLV320AIC3254TPA2012D2EVM

您好!

我尝试了 WiFi 音频示例、能够将音频数据从一个板传输到另一个板。 但问题是 当我尝试使用1kHz 干净正弦波作为输入时,我可以听到非常清晰的声音,没有任何噪音,但当我检查示波器时,它显示存在某种噪音,可能是人耳无法察觉的。 我 尝试使用外部电源、但结果仍然相同。 我了解了音频编解码器中的常见噪声问题、并认为我应该在编解码器后面放置低通滤波器(1k 欧姆电阻器和4、7nF 电容器)、但由于我无法跟踪电路板上的路径、所以这是不可能的。 能否将低通滤波器置于 D 类功率放大器之后的扬声器输出端? 有什么帮助吗?

此致、

图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助您跟踪电路板上的路径,请参阅此处的文档: www.ti.com/.../tidc-cc3200audboost 。 可提供设计文件。 我将要求放大器团队对滤波器的放置进行评论。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charu、

    根据 TPA2012D2数据表、您可以在扬声器之前对放大器的输出进行滤波。 根据 CC3200AUDBOOST 的原理图、它们在 TLV320AIC3254和放大器之间已经放置了1K 和4.7nF 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 您能不能建议我在扬声器之前如何过滤放大器的输出、因为噪音是听不清的、但确实存在。

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看 TPA2012D2EVM、它们会使用铁氧体磁珠和电容器作为滤波器-详细信息请参阅用户指南第3.3节、表2。