This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:网络延迟问题

Guru**** 2763405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/776644/cc3120boost-network-delay-problem

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

SDK:   

simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10

simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14

闪存 SPI 的服务包是 sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6.bin。

电路板使用:

MSP432LaunchPad  

CC3120BOOST

CC3120 ping PC network:

PC ping CC3120网络

此网络延迟是否正常?  

网络延迟过高的原因是什么?

是否有任何方法可以减少它?

我希望我能得到一些帮助。

谢谢你。

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    这种延迟可能是由于使用节电模式(电源策略)造成的。 您可以通过将电源策略设置为 SL_WLAN_ALOW_ON_PO则 将其降低、但这会增加功耗。

    RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM、
    SL_WLAN_ALE_AUSE_ON_PO则、
    null、
    0);
    

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jan

    感谢您的回复、我将对其进行测试。

    Andre