请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
尊敬的 TI:
现在、我正在使用适用于我的项目的 CC3220定制板。 我的问题是、我的 cc3220通过 UART 与 Arduino 进行通信是完美的。 但我连接的 TTL (CP2102)不起作用(未接收和传输任何数据)。 在我添加具有5V 的100k 上拉电阻器后、我的 TTL 有时被接收到来自 MC 的数据、有时我的 TTL 只接收到噪声数据。 如果您可以、请帮助解决此问题。
谢谢你
相关信息
kannannatesh