This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220 UART1数据传输问题

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773201/cc3220-cc3220-uart1-data-transmission-problem

器件型号:CC3220

尊敬的 TI:

现在、我正在使用适用于我的项目的 CC3220定制板。 我的问题是、我的 cc3220通过 UART 与 Arduino 进行通信是完美的。 但我连接的 TTL (CP2102)不起作用(未接收和传输任何数据)。 在我添加具有5V 的100k 上拉电阻器后、我的 TTL 有时被接收到来自 MC 的数据、有时我的 TTL 只接收到噪声数据。 如果您可以、请帮助解决此问题。

谢谢你

相关信息

kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kannatesh、

    CC3220没有 TTL 容限数字输入。 在 CC3220上使用5V 逻辑可能会破坏 CC3220端口。 使用 CC3220时、您需要使用电平转换器。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Jan、
    这不仅是 TTL 问题、当我连接 HC-12射频模块时、也会出现同样的问题。 您说3.3V 至5V 电平转换器是一个问题、我是对的。 我的定制板与 cc3220评估套件相同、电平转换器上不提供该套件。 如果可以、请为 cc3220 uart1以及该电路推荐最佳电平转换器。
    谢谢你

    相关信息
    kannannatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Jan、

    我对 CC3220 UART1有一些疑问、如果您有时间、请回答我的问题。

    1.我的 cc3220通过 UART1与 Arduino UNO 连接、可进行正常工作的串行传输。 但为什么这会使 HC12和 TTL 出现问题。
    2.您说这里的电平转换器有问题、但我有 CC3220评估套件 UART1没有电平转换器、但它可以完美地与 TTL、HC-05和 HC12模块配合使用。
    3.HC-12工作电压为3.2至5V。 因此、我使用3.3V 为模块加电、这里使用电平转换器。
    谢谢你

    相关信息
    kannannatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kannatesh、

    如果使用3.3V 为 CC3220器件供电、则数字输入的绝对最大电压为3.3V + 0.5V = 3.8V。 如果将5V 逻辑连接到输入、则比最大值高1.2V、这种情况并不好。 如果您已经这样做、您的芯片可能会损坏。 电压电平转换器有多种实现方式。 可以选择使用 N 沟道 MOSFET。

    如果与 CC3220 LaunchPad 进行的 UART 通信工作正常、但您自己的硬件无法正常工作、则可能会导致快速时钟稳定性/频率出现问题。 在此停止中、我假设您将 CC3220连接到 WLAN 时会遇到问题。 您可以使用示波器来确定 UART 上的通信(电平、边沿和波特率)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan:

    我找到了错误、CC3220评估套件具有一个0E 串联电阻器、但我在设计中错过了该电阻器、现在我在 UART1工作正常后为 UART1添加了一个100欧姆串联电阻器。

    谢谢、

    相关信息
    kannannatesh