请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 各位专家:
我们的客户一直在使用 WL1835MOD 和 Windows Embedded Compact 7开发产品。
每次打开产品电源后、他们都需要下载固件。
因此、他们获得了 TIinit_11.8.32.bts、并研究了 Linux 上 hciattach 命令的源代码。
hciattach 似乎是 Linux 下 bluez 发行版中包含的一个命令。
> hciattach /dev/ttyO4 Texas 30000
例如、它由上面的命令执行。
他们已经调查了源代码。
https://github.com/pauloborges/bluez/blob/master/tools/hciattach_ti.c
以下是两个诗句:
a.串行端口写入
b. hci0已启动、然后写入。
A.正在就《契约》7展开毫无问题的工作。
但是,b.不适用于《契约》第7条。
TI 能否支持如何在 Windows Embedded Compact 7上下载固件?
非常感谢您的宝贵建议。
此致、
Hitoshi