This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:如何在 Windows Embedded Compact 7上下载固件?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771873/wl1835mod-how-to-download-the-firmware-on-windows-embedded-compact-7

器件型号:WL1835MOD

各位专家:
我们的客户一直在使用 WL1835MOD 和 Windows Embedded Compact 7开发产品。
每次打开产品电源后、他们都需要下载固件。
因此、他们获得了 TIinit_11.8.32.bts、并研究了 Linux 上 hciattach 命令的源代码。

hciattach 似乎是 Linux 下 bluez 发行版中包含的一个命令。
> hciattach /dev/ttyO4 Texas 30000
例如、它由上面的命令执行。

他们已经调查了源代码。
https://github.com/pauloborges/bluez/blob/master/tools/hciattach_ti.c

以下是两个诗句:
a.串行端口写入
b. hci0已启动、然后写入。

A.正在就《契约》7展开毫无问题的工作。
但是,b.不适用于《契约》第7条。

TI 能否支持如何在 Windows Embedded Compact 7上下载固件?

非常感谢您的宝贵建议。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、
    TI 不直接支持用于 WiLink8驱动程序的 Windows 平台。 您可以联系第三部分 Intelligraphics 以检查它们是否提供此类支持。 可在@ www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8上找到他们的详细联系信息

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    非常感谢您及时偿还并指明方向。
    将向客户介绍第三方 Intelligraphics。
    再次感谢大家、致以诚挚的问候
    Hitoshi