This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100在初始化期间 N2HIB 变为高电平时不会生成 IRQ

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770831/cc3100boost-cc3100-doesn-t-generate-irq-when-nhib-goes-high-during-initialization

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我正在尝试初始化 CC3100BOOST 板(SPI)上的 CC3100模块。

问题是、在 NHIB 引脚变为高电平后 CC3100不会生成 IRQ。

以下是逻辑图:

跳线已设置、J8具有"MCU"值。

我正在使用 CC3100 SDK v1.3.0。 STM32F4DISCOVERY。

当我断开它与 MCU 的连接、从 USB 供电并按下 NHIB 按钮时、CC3100模块的行为相同。

请帮您解决这个问题吗? CC3100模块是否已损坏?

以下是附加了源代码的项目:

e2e.ti.com/.../cc3100_2D00_no_2D00_irq_2D00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了验证、当您测试 CC3100模块是否由 USB 供电时、您是否将 J8从 MCU 切换到 LDO 位置?
    当您连接到 STM 板时、我还会确保您在 STM 侧没有任何拉取信号会导致 IRQ 信号持续拉低。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、当 CC3100模块由 USB 供电时、我将 J8切换到 LDO 位置。

    根据 IRQ 线路:

    IRQ 引脚的 GPIO 模式为"高阻抗输入"、因此这不应成为问题。 尽管如此、我甚至从 MCU 上断开了 IRQ 线路、重复了测试、并且未在逻辑图上看到任何更改。