请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100BOOST 主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC1310、
大家好、
我正在尝试使用 CC3100Boost、并需要最终使用它与云建立连接、但我要先了解它的工作原理。 我刚才下载了 CC3100 SDK、我看到其中有一些示例。 由于我正在进行的项目与天气(喷水灭火)有关、因此示例 get_weather_weather 吸引了我的眼球。 是否可以使用 CC3100 Booster Pack 在 CC1310上实施 GET_WEATHER 程序? 为了实现这一点、我需要做什么以及如何设置接入点? 如果能在这方面得到任何帮助、我将不胜感激。 非常感谢。
Neil Mustafa。