This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100Boost 与 CC1310 Launchpad 的帮助

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC1310, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770881/cc3100boost-help-with-cc3100boost-with-cc1310-launchpad

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC1310

大家好、

我正在尝试使用 CC3100Boost、并需要最终使用它与云建立连接、但我要先了解它的工作原理。 我刚才下载了 CC3100 SDK、我看到其中有一些示例。 由于我正在进行的项目与天气(喷水灭火)有关、因此示例 get_weather_weather 吸引了我的眼球。 是否可以使用 CC3100 Booster Pack 在 CC1310上实施 GET_WEATHER 程序? 为了实现这一点、我需要做什么以及如何设置接入点? 如果能在这方面得到任何帮助、我将不胜感激。 非常感谢。

Neil Mustafa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我注意到、此主题与您之前在这里的主题非常相似:
    e2e.ti.com/.../770431
    如果我们能够在这一主题中继续讨论这一问题,我将不胜感激。

    谢谢、
    Michael