This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:禁用 UDP 的数据包聚合

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769806/cc3220-disable-packet-aggregation-for-udp

器件型号:CC3220

您好!

我们使用以下 API 来禁用 CC3200的 UDP 中的数据包聚合

/*禁用数据包聚合*/
uint8_t RxAggrEnable = 0;
RetVal = sl_NetCfgSet (sl_set_host_RX_aggr、0、sizeof (RxAggrEnable)、(uint8_t *)&RxAggrEnable);

现在、我要对 CC3220执行相同的操作、但没有找到用于 禁用数据包聚合的宏"sl_set_host_RX_aggr"。

能否有人解释一下我如何在 CC3220中禁用数据包聚合

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    在 CC3220中、您无需使用 API 即可在此模式下运行。 默认情况下、器件不会聚合 UDP 数据包。

    最棒的
    本·M