请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我们使用以下 API 来禁用 CC3200的 UDP 中的数据包聚合
/*禁用数据包聚合*/
uint8_t RxAggrEnable = 0;
RetVal = sl_NetCfgSet (sl_set_host_RX_aggr、0、sizeof (RxAggrEnable)、(uint8_t *)&RxAggrEnable);
现在、我要对 CC3220执行相同的操作、但没有找到用于 禁用数据包聚合的宏"sl_set_host_RX_aggr"。
能否有人解释一下我如何在 CC3220中禁用数据包聚合
谢谢、
Mahesh