Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, CC3100, MSP430FR5969, CC3200
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989、 MSP430FR5969、 CC3200
大家好!
我想开始一个新项目,但我不知道从哪里开始。
这就是我已经拥有的内容:
MSP430FR5989可在连接多个传感器的情况下运行。
这就是我要实现的目标:
我的计划是在接入点模式下使用 cc3100、以便我只能使用一个设备(例如:Android 平板电脑/手机)连接到它。 连接后、我想读取传感器数据并更改传感器的配置。 我不希望网络全天候运行、只在 MCU 唤醒并命令从器件生成网络时。
我知道我需要通过 SPI 将 cc3100连接到 MSP。
我的问题是:
如何使用 cc3100 "创建"网络(从基础知识方面)?
如何配置此网络?
我是否需要任何其他硬件组件(可能是不同的 MCU)?
CC3100和 MCU 需要哪些设置?
谢谢、
Bálint μ A