This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:使用 CC3100和 MSP430FR5989启动新项目

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, CC3100, MSP430FR5969, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/768734/cc3100-starting-a-new-project-with-cc3100-and-msp430fr5989

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989MSP430FR5969CC3200

大家好!

我想开始一个新项目,但我不知道从哪里开始。

这就是我已经拥有的内容:

 MSP430FR5989可在连接多个传感器的情况下运行。

这就是我要实现的目标:

我的计划是在接入点模式下使用 cc3100、以便我只能使用一个设备(例如:Android 平板电脑/手机)连接到它。 连接后、我想读取传感器数据并更改传感器的配置。 我不希望网络全天候运行、只在 MCU 唤醒并命令从器件生成网络时。

我知道我需要通过 SPI 将 cc3100连接到 MSP。

我的问题是:

如何使用 cc3100 "创建"网络(从基础知识方面)?

如何配置此网络?

我是否需要任何其他硬件组件(可能是不同的 MCU)?

CC3100和 MCU 需要哪些设置?

谢谢、

Bálint μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bálint、

    CC3100 SDK 已包含适用于 MSP430FR5969的主机驱动程序。 您将需要将此主机驱动程序移植到 MSP430FR5989、但如果需要进行的更改极少。 有关主机驱动程序要求的更多详细信息、请参阅主机接口文档: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Host_Interface

    请查看 Getting Started_With wlan_ap 示例。 如果您希望 MSP430控制网络处理器、您可以使用 sl_Start 和 sl_Stop 根据需要打开和关闭它。 NWP 将保留大多数配置(如其接入点的 SSID)。 有关更多详细信息、请查看 CC3100/CC3200用户指南: http://www.ti.com/lit/swru368

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah:

    非常感谢你的帮助。