This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840286/cc3100mod-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

应用程序

对于 OFDM 54载波、我需要直流功耗与0dBm 至14dBm 的射频功率输出。

2、CC3100是否支持 Gi=400nSec。 如果是、请向我发送最大数据速率、灵敏度性能和吞吐量

Thx

Gadi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gadi、

    1) 1)请参阅 CC3100MOD 数据表中的表4.9。  这仅显示了器件输出最大功率和最大功率-4dB 时的电流消耗。 如果您无法自己进行此实验、我可以测量和收集请求的数据、并在下周的某个时候为您提供一个表格。 请告诉我。  

    2) 2)我需要联系我们的研发团队进行防护间隔。 请注意、我们没有用于控制此参数的 API。 我将在听到他们的反馈后通知您。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加迪

    跟进您的第二个问题->是的、SimpleLink 支持 SGI 接收所有 MCS 费率。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seong Hi、

    4dB 对我来说是不够的。

     对于 OFDM 54载波、我仍然需要0dBm 至14dBm 的射频功率输出。

    Thx

    Gadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加迪

    CC3100MOD 在802.11n 下的最大平均输出功率为14.2dBm (如 CC3100MOD FCC 报告中所述)。  

    返回 到 CC3100MOD 数据表第4.9节下的表格TX 功率级别= 0 表示最大功率。  TX 功率级别= 4意味着输出功率将降低约4dB。 这就是我所说的最大功率-4dB 的含义。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    是的、我理解这一点。

    我需要的是 Tx 功率级别为-6、-10和-14的平均功率

    Thx

    Gadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gadi、

    由于我们的实验室发生了一些意外事件、请注意、我们可能需要几个额外的工作日来测试这些事件并提供结果。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gadi、

    我已经使用 CC3100MOD BoosterPack 测量了平均电流消耗。 但是、我的测量结果与数据表不一致。 请参见下面的。

    使用1DSSS 时、图与数据表一致。 由于某种原因、54 OFDM 的情况并非如此。 我将订购新的 EVM 样片并重新测量平均电流消耗。  

    BR、