主题中讨论的其他器件:CC3100、
您好!
应用程序
对于 OFDM 54载波、我需要直流功耗与0dBm 至14dBm 的射频功率输出。
2、CC3100是否支持 Gi=400nSec。 如果是、请向我发送最大数据速率、灵敏度性能和吞吐量
Thx
Gadi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gadi、
1) 1)请参阅 CC3100MOD 数据表中的表4.9。 这仅显示了器件输出最大功率和最大功率-4dB 时的电流消耗。 如果您无法自己进行此实验、我可以测量和收集请求的数据、并在下周的某个时候为您提供一个表格。 请告诉我。
2) 2)我需要联系我们的研发团队进行防护间隔。 请注意、我们没有用于控制此参数的 API。 我将在听到他们的反馈后通知您。
BR、
成
加迪
CC3100MOD 在802.11n 下的最大平均输出功率为14.2dBm (如 CC3100MOD FCC 报告中所述)。
返回 到 CC3100MOD 数据表第4.9节下的表格、TX 功率级别= 0 表示最大功率。 TX 功率级别= 4意味着输出功率将降低约4dB。 这就是我所说的最大功率-4dB 的含义。
BR、
成