This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:Uniflash 超时

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3200, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841727/launchcc3220modasf-uniflash-times-out

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SFCC3200CC3220MOD

大家好、

我正在编写本文档(SWRU473A–2017年2月–2018年8月修订)、并根据图10设置跳线。 (甚至移除了使 LED 仅与图完全匹配的跳线、请参阅所附。)

(在我插入 USB 电缆并让 UniFlash 自动检测之后、它会找到"CC3220SF Launchpad、序列号###1009"  我单击"开始"、然后单击"管理项目"、然后单击"从 zip 文件导入项目" cc3220sf_out_for_box_freertos  (与 cc3220sf_out_rtos 相同的结果)。

转到“开发模式-常规->设置”:

当我选择连接(右侧) 时、我最终得到"正在连接、请稍候"  、然后是"操作失败:读取数据超时"

有什么建议吗?   (我对 Uniflash 和 CC3200非常熟悉、 现在我将介绍 CC3220的新闪存过程。)

注意分配的 COM 端口是 COM49和 COM50 (    分别为 xds110 Class Application/User UART 和 Class Auxiliary Data Port)。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    将 BRD 跳线(J16)和 SOP 拉跳线(J26)连接到模式2-3 (或1-2)。

    问题原因在您的案例中、由于缺少 J26、您在 SOP 引脚处没有电压。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为跳线可能是问题所在。  (是否有更新的文档?)

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不确定 SWRU473A 的图10为什么看起来是这样的。 但我查看了 CC3220MOD Launchpad 的原理图、并发现:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    再次感谢。  我将在今晚进行测试、并将该账户的问题标记为已关闭。

    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我连接了跳线、如下所示(甚至重新启动了电路板)。  仍然出现超时错误。  您是否有其中一个开发板、您可以将其拍摄并发布电路板设置图片?

    (这应该是昨天晚上的一个无机试验。 :()   

    谢谢
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我将跳线恢复到其原始设置、只是忽略了文档中的设置。  我能够连接到电路板、如下所示。  我圈出了我怀疑可能是问题所在的跳线(但尚未将其挖入原理图以了解原因。)   

    星期四晚上、我将使用 UniFlash 和 CC3220在这里接通。  感谢您的任何反馈。

    谢谢、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听说您能够使用 Uniflash。 只要您想在 Launchpad 上更改任何内容、就应该查看原理图。 LaunchPad 原理图组织有序、易于理解。

    在您的情况下是我在上面提到的重要跳线 J16和 J26。

    J26... 是将 Vcc 拉至 SOP 引脚(可连接至 VBAT_CC 或 VCC_BRD 电源轨)。 为了能够使用 SOP 模式010、您需要以某种方式将 Vcc 连接到 SOP 引脚...

    J16... 将 Vcc 连接到 VCC_BRD 和 VCC_Buffer 电源轨。 在本例中是重要的电源轨 VCC_Buffer。 它为 UART 缓冲器 SN74LVC1T45DCKR 提供电压。 如果没有这个电压、通过这个缓冲器的数据传输将无法正常工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请有人修复文档。  我的目标是快速浏览用户指南并查看它可以执行的操作、很遗憾、文档中的跳线设置错误。  :(   

    希望它能让下一位学员更轻松。

    再次感谢、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不是 TI 员工、因此我无法保证文档的任何更改。 我只能将您的建议转发给 Wifi 应用程序团队。

    如果 需要、您可以使用此网页提交文档反馈。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 应聘用您。  )

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您指出这一点! 我一定会在内部文档中报告此问题、以便我们能够解决。

    BR、

    Alexis