This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:请提供有关 SSL 双向身份验证的帮助

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/839250/ccs-cc3220s-launchxl-please-help-about-ssl-bidirectional-authentication

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

目前我们有一个项目要求、即具有双向认证的 mqts,我们检查了最新的 SDK (CC3200SDK_1.4.0)、没有找到相关的演示,也没有找到论坛!中之前提到的 local_ota_task 演示;请帮助确认 CC3200是否支持 SSL 或 mqts 的双向认证功能,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200通过其本机 TLS 堆栈支持客户端和服务器身份验证。 我建议您查看 CC3200 SDK 中的 SSL 示例应用、以获取有关如何在 CC3200上使用 SSL 身份验证的指南。

    SSL 示例允许您配置各种与 SSL 相关的选项、然后连接到受 TLS 保护的服务器。 这里的 wiki 页面提供了有关各种 sl_setSockOpt()调用的说明,您可以使用这些调用来设置 SSL 选项,包括您正在寻找的身份验证选项:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_SSL_Demo_Application

    请告诉我、您是否需要对此主题进行更多澄清或有更多问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已实现 SSL 加密传输功能、但   CC3200_SSL_Demo_Application 中未详细介绍证书双向身份验证交互。现在项目的主要问题是、演示中不清楚证书的双向身份验证、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    在哪里可以找到 local_ota_task demo?

    SDK 版本:1.1.0中没有数据

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种类型的器件? 您还将讨论 CC3220S 和 CC3200。 但这些是具有不同 SDK 的不同器件。

    假设您使用的是 CC3200。 SDK 版本1.1.0适用于 CC3200器件、但该版本相当旧、不再受支持。 local_OTA 示例适用于 CC3220器件、但不适用于 CC3200器件。 如果您需要 CC3200器件的此类功能、您可以选择:

    • 迁移到 CC3220器件
    • 在 CC3200自行实现此功能

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jan:

    确定。 感谢您的帮助。

    我们使用 CC3200,并将检查如何 实现此功能。