主题中讨论的其他器件:CC3200SDK、 CC3200、 CC3220S
工具/软件:Code Composer Studio
目前我们有一个项目要求、即具有双向认证的 mqts,我们检查了最新的 SDK (CC3200SDK_1.4.0)、没有找到相关的演示,也没有找到论坛!中之前提到的 local_ota_task 演示;请帮助确认 CC3200是否支持 SSL 或 mqts 的双向认证功能,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
目前我们有一个项目要求、即具有双向认证的 mqts,我们检查了最新的 SDK (CC3200SDK_1.4.0)、没有找到相关的演示,也没有找到论坛!中之前提到的 local_ota_task 演示;请帮助确认 CC3200是否支持 SSL 或 mqts 的双向认证功能,谢谢
您好!
CC3200通过其本机 TLS 堆栈支持客户端和服务器身份验证。 我建议您查看 CC3200 SDK 中的 SSL 示例应用、以获取有关如何在 CC3200上使用 SSL 身份验证的指南。
SSL 示例允许您配置各种与 SSL 相关的选项、然后连接到受 TLS 保护的服务器。 这里的 wiki 页面提供了有关各种 sl_setSockOpt()调用的说明,您可以使用这些调用来设置 SSL 选项,包括您正在寻找的身份验证选项:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_SSL_Demo_Application
请告诉我、您是否需要对此主题进行更多澄清或有更多问题。
此致、
Michael
已实现 SSL 加密传输功能、但 CC3200_SSL_Demo_Application 中未详细介绍证书双向身份验证交互。现在项目的主要问题是、演示中不清楚证书的双向身份验证、谢谢!
您好!
您使用哪种类型的器件? 您还将讨论 CC3220S 和 CC3200。 但这些是具有不同 SDK 的不同器件。
假设您使用的是 CC3200。 SDK 版本1.1.0适用于 CC3200器件、但该版本相当旧、不再受支持。 local_OTA 示例适用于 CC3220器件、但不适用于 CC3200器件。 如果您需要 CC3200器件的此类功能、您可以选择:
1月