This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD WiLink 8单频带组合模块的灌电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840710/wl1835mod-potting-of-the-wl1835mod-wilink-8-single-band-combo-module

器件型号:WL1835MOD

您好!

我有关于 WL1835MOD WiLink 8单频带组合模块–WiFi、蓝牙和低功耗蓝牙(LE)的问题。 目前、我们正在考虑在我们的产品之一中使用此器件。 本产品需要灌装。 我一直在互联网上搜索射频模块的灌封情况、并收到来自 Laird Connectivity 的常见问题解答、他们说、如果其中一个射频模块直接与模块一起使用任何化合物、涂层或灌封、则会导致保修失效。 然后、他们继续建议将模块封装在自然通风空间中、并在灌封器件之前用胶进行密封。

 

WL1835MOD 模块也是如此吗? 您对本模块的封装提出了哪些建议?

此致、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们的模块是相同的。 我们不能在模块上支持任何时间的保形涂层。 在密封之前、您需要确保密封完整。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riswan、

    好的、谢谢。

    此致、

    Matthew