This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:根据报告 EH731625中的 EN301489-1/17查询 ESD 测试程序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837425/cc3120mod-query-on-esd-testing-procedure-as-per-en301489-1-17-in-report-eh731625

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

尊敬的所有人:

在 ESD 测试中查看测试报告 EH731625和设置照片后,似乎:-

1)     1) TI 已将金属板保持在距离 EUT 1米的位置、并在金属板上(而非直接在 EUT 上)执行接触放电测试。

2)     对于空气放电、TI 已在 USB 连接电缆(不直接在 EUT 上)上执行。 在测试过程中、TI 已将 WiFi 配置为接入点并将其连接到笔记本电脑、并向 AP (接入点)发送持续 ping 命令以检查数据包丢失和连接状态。

 同样、我们也对 PCBA 执行了 ESD 测试、该测试通过了类别 A (CT/CR)、即在测试期间和测试后不会丢失数据包或连接。

但是、由于我们在 WiFi PCBA 上放置了一个塑料顶盖、其中有键盘(HMI)。 因此、在我们的案例中、我们还必须对带有键盘的顶部塑料盖执行空气放电测试。

在测试期间、WiFi 模块连接丢失。 因此、这意味着我们将其通过标准 B 类别(TT/TR)。 尽管根据标准 EN301489-1/17、要求通过标准仅为 B (TT/TR)。

那么 、有人能评论我们是否理解正确、TI 测试程序(也就是说、TI 是否通过上述过程在 Wifi CC3120MOD 上执行了 ESD 测试)?

还有人可以建议我们如何改进 PCBA、以便在进行空气放电测试时不会丢失连接或数据包。

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我们在 ESD 测试中使用了 Launchpad (开放式电路板-无外壳)。

    在您的情况下、它是一个封装中的完整产品。  因此、您需要保护所有开口(如键盘中的开口)免受 ESD 放电的影响。

    您可能需要在键盘连接线路上使用 ESD 二极管、以防止 ESD 放电。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意您的观点、但键盘与我的主机控制器相连、不受 ESD 的影响、我们还在所有键盘 I/O 上放置了 ESD 抑制二极管。

    通过 SPI 和键盘连接到主机控制器的 WiFi CC3120连接在另一个 MCU 输入引脚上、因此两者之间没有关系。

    主机控制器没有任何 ESD 影响、我已经检查了两次。 在 ESD 测试期间、只有 Wifi 与移动设备断开连接、因为我将 WiFi 配置为接入点、并与移动设备连接、然后运行 iperf 应用程序进行数据包测试。

    您能不能建议我们如何解决这个问题。 您能否回顾一下、我们是否正确理解了您的测试方法、正如我在上面的主题中提到的。

    此致、

    Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的假设是正确的。

    根据您的描述、您的商品符合 TT/TR -条件 B 的要求。因此、您可以声明 TT/TR -条件 B 是您的最低要求。

    如果您希望不符合 CT/CR 标准、那么您需要使用包含天线连接的 ESD 电路来保护所有导通路径(从外部打开)。

    您可以在  塑料外壳开口中使用金属丝网(连接到 GND)、或在塑料外壳内使用导电涂层并 将外壳接地。

    但是、您似乎正在通过电子邮件与我的一位同事讨论同一个案例。 因此、请通过该渠道继续您的讨论。

    谢谢、

    PM