主题中讨论的其他器件: CC3120
尊敬的所有人:
在 ESD 测试中查看测试报告 EH731625和设置照片后,似乎:-
1) 1) TI 已将金属板保持在距离 EUT 1米的位置、并在金属板上(而非直接在 EUT 上)执行接触放电测试。
2) 对于空气放电、TI 已在 USB 连接电缆(不直接在 EUT 上)上执行。 在测试过程中、TI 已将 WiFi 配置为接入点并将其连接到笔记本电脑、并向 AP (接入点)发送持续 ping 命令以检查数据包丢失和连接状态。
同样、我们也对 PCBA 执行了 ESD 测试、该测试通过了类别 A (CT/CR)、即在测试期间和测试后不会丢失数据包或连接。
但是、由于我们在 WiFi PCBA 上放置了一个塑料顶盖、其中有键盘(HMI)。 因此、在我们的案例中、我们还必须对带有键盘的顶部塑料盖执行空气放电测试。
在测试期间、WiFi 模块连接丢失。 因此、这意味着我们将其通过标准 B 类别(TT/TR)。 尽管根据标准 EN301489-1/17、要求通过标准仅为 B (TT/TR)。
那么 、有人能评论我们是否理解正确、TI 测试程序(也就是说、TI 是否通过上述过程在 Wifi CC3120MOD 上执行了 ESD 测试)?
还有人可以建议我们如何改进 PCBA、以便在进行空气放电测试时不会丢失连接或数据包。
此致、
Mahendra Rana