主题中讨论的其他器件: CC1310、 CC1121
我已经查看过、但我只是想确认、似乎没有一款同时在单个芯片上实现 WiFi 和低于1GHz 的 Simplelink 产品?
我正在研究一个使用远程传感器的项目、并计划将 CC1310用于传感器、然后将 SubGHz 通信到集线器、集线器随后将使用 WiFi 将数据推送到互联网服务器。 我们正在考虑将 CC3235SF 用于内部单元、但我们需要为 SubGHz 添加另一个芯片。 我们是否应该依靠 CC3235SF 上的 MCU 并使用 CC1121之类的器件? 如果我们使用 CC1121、我们是否仍然能够轻松使用15.4 Stack?
我们还可以将 CC3235SF 与另一个具有 MCU 的 CC1310结合使用、并使用 UART 在它们之间进行通信。 我知道在这种情况下、我们可以开箱即用地使用 CC1310上的15.4堆栈。
最后、是否有任何更高级别的库可用于封装 TI 15.4堆栈? 查看收集器和接收器示例、可以肯定地看到、需要大量代码才能使某种基本操作正常。 我希望有一个 EasyLink、它基本上覆盖了 TI 15.4堆栈并添加了一些功能、但允许开发人员突破该协议并根据需要进行15.4调用。