This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:使用 Simplelink 硬件选项的 WiFi 和低于1GHz

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC1310, CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/838779/cc3235sf-wifi-and-sub-1ghz-using-simplelink-hardware-choices

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1121

我已经查看过、但我只是想确认、似乎没有一款同时在单个芯片上实现 WiFi 和低于1GHz 的 Simplelink 产品?

我正在研究一个使用远程传感器的项目、并计划将 CC1310用于传感器、然后将 SubGHz 通信到集线器、集线器随后将使用 WiFi 将数据推送到互联网服务器。  我们正在考虑将 CC3235SF 用于内部单元、但我们需要为 SubGHz 添加另一个芯片。  我们是否应该依靠 CC3235SF 上的 MCU 并使用 CC1121之类的器件?  如果我们使用 CC1121、我们是否仍然能够轻松使用15.4 Stack?

我们还可以将 CC3235SF 与另一个具有 MCU 的 CC1310结合使用、并使用 UART 在它们之间进行通信。  我知道在这种情况下、我们可以开箱即用地使用 CC1310上的15.4堆栈。

最后、是否有任何更高级别的库可用于封装 TI 15.4堆栈?  查看收集器和接收器示例、可以肯定地看到、需要大量代码才能使某种基本操作正常。  我希望有一个 EasyLink、它基本上覆盖了 TI 15.4堆栈并添加了一些功能、但允许开发人员突破该协议并根据需要进行15.4调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、我们目前没有同时具有 WiFi 和低于1GHz 无线电的单个芯片。

    可以使用 CC3235 + CC1121、但可能需要比 CC3235 + CC1310多得多的工作量。
    这是因为 CC1121是收发器、因此需要在 CC3235上开发用于解释15.4协议帧的任何逻辑。

    除了具有15.4堆栈的 CC1310工作 OOB 之外、还有一个协处理器示例、专为 CC1310与主机进行串行连接而设计。

    我相信我们没有像您所描述的那样拥有更高级别的 API。 也许您会发现 该协处理器指南 很有用。
    上述示例应该为添加特定于应用的功能提供良好的起点。 如果遇到任何问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致、
    Toby