This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:如何将其设置为 MIMO 模式

Guru**** 2554750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796112/linux-wl1835mod-how-can-we-set-it-as-mimo-mode

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

我们希望将其设置为 MIMO 模式、但似乎不会。 我们已经使用1个 ANT 和2个 ANT 测试了 Tx 功率、几乎没有差别、这意味着 SISO 模式吗?

我们如何将其设为 MIMO 模式。

当前使用的配置文件是 wl18xx-conf.bin (我们将默认配置文件中的 HT.mode 从0x01更改为0x00)。 固件文件为 wl18xx-FW-4.bin。

TX 功率测试:

一个 ANT:CH1 11.54、CH6 14.96、CH13 12.48dBm、

两个 ANT:CH1 11.45、CH6 14.66、CH13 12.48dBm、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否使用校准器实用程序测试 TX RF?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5734.wl18xx_2D00_conf_2D00_dump.txte2e.ti.com/.../wl18xx_2D00_conf_2D00_default_2D00_dump.txtHISaurabh,我们不使用校准器实用程序来执行 Tx 射频、我们在 RFI-LAB 中对其进行测试。
    Bluetest RTS90 Lab。

    配置文件文本转储请参见附件。

    谢谢!

    此致,

    Peter ZHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    DUT 始终使用2根天线在 MIMO 模式下传输数据。 在正常情况下,如果 AP 支持 TX/Rx,它将处于 MIMO 模式,在 PLT/TEST 模式下,您需要在 MIMO 模式下使用校准器到 TX: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saurabh、您能检查我之前发布的配置文件吗? 看起来它仅在 SISO 模式下工作、请建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    需要将 HT.mode 设置为0、并将2GHz 天线的数量设置为2以启用 MIMO 模式: www.ti.com/.../swra489.pdf
    在 conf 文件5734*中,我看到这些值设置正确。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Saurabh、Tx 来自 MIMO 模式下的 ANT 或仅 来自 ANT1、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、两个天线都用于 MIMO 模式

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、您好、只有一个 ANT 功能、任何建议。 谢谢!

    我们如何确保它处于 MIMO 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗,请使用校准器实用程序来确认设备上的 MIMO 功能。 从配置的角度来看、您的器件似乎已配置为进行 MIMO 操作

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我们使用的是 wl1835芯片、无法使 MIMO 模式正常工作。
    我们的电路板配置了用于 BG1和 BG2的天线连接。
    由于双天线配置的 PCB 布局非常简单、我们在这里看不到任何问题。
    因此、我们将剩下软件。

    您能不能再确认我们已为 MIMO 模式配置正确。
    我们无法理解为什么我们始终只获得 SISO20模式(但是、在默认的 htmode (设置0x0)下、回退模式为 SISO20、因此这很可能发生)。
    我们使用的是 WiLink8 R8_7_SP3的最新固件和配置、其中包含标准/主线 Linux 内核4.9 wk18xx 驱动程序。

    我们已根据 wl18xx-ti-utils 软件包(git repo)的 configure-device.sh 脚本部分更新了配置设置:
    binary_name=/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin
    /wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant2_4=0x02
    /wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant5=0x00
    /wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.high_band_component_type=0x09
    /wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.ht.mode=0x0

    我们已尝试交换 BG1和 BG2主天线配置(分别为 wl18xx.phy.spare0=0x00和0x08)、但这似乎没有什么不同。

    BR
    / Trond
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trond:
    配置文件设置似乎适用于 MIMO - HT.mode 设置为0、2.4GHz 天线数量设置为2。 您是否使用校准器命令来测试 MIMO?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh,

    我们仍然无法使其在 MIMO 模式下工作、

    请给您建议。

    在中国是否有任何方式可以获得 TI FAE 支持

    谢谢!

    此致,

    Peter ZHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我不确定您面临的问题是什么。 我们已经在 EVM 上测试了 MIMO、它可以按预期工作。 您可能希望订购 TI EVM 并将其用作参考、以便调试此问题

    Saurabh