This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:器件在站点上挂起

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791563/cc3220s-launchxl-device-hangs-on-site

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

大家好、

我们开发了一款用于测量原子机器的 RPM 和生产计数的器件、同时在我们的实验室中进行测试、测试结果良好(测试结果为连续工作4天/夜)。 螺母在现场安装相同的设备后(在拥有数百台原子机器的制造设备上),它在几个小时(将近14小时)后挂起。 我们没有更改任何设备和服务器的硬件或程序。 此外、网络始终可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在器件内部使用 CC3220S-LAUNCHXL? 或者您是否使用基于 CC3220 QFN 或 MOD 的硬件?

    第一步、您需要确定其硬件(硬件"冻结")或软件问题(例如硬故障)。 之后、您可以继续。 小贴士:
    -您是否启用了看门狗?
    -您是否在特定用例中测试了设备的 EMC? 我认为在绝缘机中、大型驱动器会导致 EM 干扰。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 CC3220S-在我们的示例中启动 Excel 套件、您的示例中存在 EM 干扰、 这在先前提供了错误中断、然后我们放置了用于中断的滤波器电路、它工作正常。 它不起作用、问题如所述。 我们使用的是5V SMPS、也使用了焊接的 USB 充电器作为电源。 问题仍然存在、我们只有一个具有电感式接近传感器的中断接口(通过滤波器消除 EM 噪声)。 没有任何 GPIO 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220 LaunchPad 应仅用于评估/开发目的。 这意味着该板未在工业环境中进行使用测试。 传导或辐射 EMI 可能会导致您的问题。 这取决于您的应用。 谁知道。 您是否已对器件进行了 EMC 测试(至少抗扰度测试)?

    第一步、您需要确定问题是由硬件或软件引起的。 软件问题可能有助于启用看门狗。 硬件问题的原因之一可能是 EMC 问题。 这可以通过现场使用频谱分析仪进行测量来确定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、

    我们尚未执行任何 EMC 测试,这可能是我们已经在研究如何解决和进一步处理的问题。 作为软件的一部分、它在工作几天(一夜)时不会出现问题、也不会出现任何问题或错误。 我们尚未使用看门狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有启用看门狗的使用设备是一种非常糟糕的做法。 我认为您仍然可能会遇到与软件相关的问题。 此问题可能仅在终端站点的某些情况下显示(取决于所使用的 WLAN 等)。 您应该在第一步中专注于潜在的软件问题。 因为这可以轻松修复。 EMC 问题可能更难解决。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉,我重新检查了错误,并且使用了看门狗计时器,重新加载值为1秒。 实际上、我们使用了 HTTP GET 示例并针对 POUR 应用进行了修改、因为它已启用看门狗。 我仍会查找软件中的任何错误、同时您可以指导您解决问题的任何内容对我们来说都很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    启用看门狗可以解决许多与软件相关的问题、但并非所有问题。 假设您没有与软件相关的问题。 在这种情况下、EM 是您应该检查的事项之一。 但很难向您提供任何建议。

    我对绝缘机没有任何经验。 但我想驱动器逆变器在这里使用。 逆变器会产生巨大的 EM 干扰、尤其是在逆变器到驱动器的电缆未正确屏蔽时。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的建议、我们正在考虑尝试更多的选项、例如电源部分的滤波器、基于电池的电源等 此外、我们还将 EMI/EMC 干扰问题视为主要原因、并将对此采取措施。

    很高兴与您交谈。 如果您有任何其他建议、请与我们分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们遇到了一个问题、不是、EMI / EMC 问题、发现用于数据处理的文件系统问题导致了这一问题。 我们正在进行这方面的工作。 可承受的文件系统设备工作了3天以上、仍然工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴听到您能够解决此问题。 我只是一个好奇的人、您遇到文件系统问题的确切原因是什么?

    1月