大家好、
我们开发了一款用于测量原子机器的 RPM 和生产计数的器件、同时在我们的实验室中进行测试、测试结果良好(测试结果为连续工作4天/夜)。 螺母在现场安装相同的设备后(在拥有数百台原子机器的制造设备上),它在几个小时(将近14小时)后挂起。 我们没有更改任何设备和服务器的硬件或程序。 此外、网络始终可用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们开发了一款用于测量原子机器的 RPM 和生产计数的器件、同时在我们的实验室中进行测试、测试结果良好(测试结果为连续工作4天/夜)。 螺母在现场安装相同的设备后(在拥有数百台原子机器的制造设备上),它在几个小时(将近14小时)后挂起。 我们没有更改任何设备和服务器的硬件或程序。 此外、网络始终可用。
是的、我们使用 CC3220S-在我们的示例中启动 Excel 套件、您的示例中存在 EM 干扰、 这在先前提供了错误中断、然后我们放置了用于中断的滤波器电路、它工作正常。 它不起作用、问题如所述。 我们使用的是5V SMPS、也使用了焊接的 USB 充电器作为电源。 问题仍然存在、我们只有一个具有电感式接近传感器的中断接口(通过滤波器消除 EM 噪声)。 没有任何 GPIO 接口。
您好!
CC3220 LaunchPad 应仅用于评估/开发目的。 这意味着该板未在工业环境中进行使用测试。 传导或辐射 EMI 可能会导致您的问题。 这取决于您的应用。 谁知道。 您是否已对器件进行了 EMC 测试(至少抗扰度测试)?
第一步、您需要确定问题是由硬件或软件引起的。 软件问题可能有助于启用看门狗。 硬件问题的原因之一可能是 EMC 问题。 这可以通过现场使用频谱分析仪进行测量来确定。
1月